This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160:空载时未达到所需的输出电压

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23630, LMR33630, TPS54160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895384/tps54160-desired-output-voltage-not-reached-at-no-load

器件型号:TPS54160
主题中讨论的其他器件:LMR23630LMR33630

大家好、

我希望这个问题将与原来的主题相关联。

我尝试了建议文档"SLVA547A"第4章中的其他解决方案(1-4)。 我使用了肖特基二极管 BAT54。 对于解决方案(3)、我尝试了从100nF 到高达1uF 的不同电容器。

但当输入电压低于约5V 时、输出电压仍然看起来像锯齿形

那么、是否还有其他可能达到低至3.5V 的输入电压?

此致、Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用此器件可能无法实现如此低的压降。

    我建议使用我们的其中一个同步器件(那些没有二极管的器件)。   

    这些器件将能够降低到较低的输入电压。  您可能会看到它

    LMR33630或 LMR23630或这些系列的其中一个成员。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢你的答复。

    因此、数据表显示输入电压范围为3.5V 至60V

    需要满足哪些条件才能达到3.5V 输入电压?

    此致、Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该规格中的较低电压表示器件仍将处于的电压  

    并且不会自行关闭。  该规格中的较高电压表示电压

    器件将切换且不会损坏的情况。   

    该规范并不意味着每个应用都能在该整个范围内令人满意地运行。

    例如、如果您要将36V 输入电压转换为1V 输出电压、大多数器件都将自动转换

    降低开关频率或跳频脉冲以保持稳定。  任何给定的数据表

    器件将解释特定输入、输出和负载组合的限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    您能不能这么善良、请告诉我在数据表中可以找到这种解释。 n´t、我还不了解实际设计不起作用的具体因素。

    图26描述了启动所需的最小电流、在4V 时约为6mA。 但我不能低于4.9V。实际设计需要在发生故障时提供最小35mA 的输出电流(强烈振荡)。

    此致、Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    当从3.5V 输入转换为3.3Vout 时、器件处于下拉模式。

    在此模式下、占空比= D = Vout/Vin 约为0.94;或非常接近1。  在下  

    这些条件需要关注的参数是"最大占空比"、有时甚至是"最大占空比"

    称为"最长导通时间"或"最短关断时间"。  这些规格

    数据表中有时不包含这些参数、例如 TPS54160。  我们的大多数较新器件

    将包括这些规格、以便更轻松地确定压降行为。   

    您可以通过以下公式近似计算最小输入电压:VIN=Vout/Dmax。  其中 dmax 将来自  

    数据表或 Dmax=Tonmax*Frequency;其中 Tonmax 也来自数据表。  最小值

    输入电压还将取决于电感器和 MOSFET 开关的负载和电阻。

    当然、最小输入电压不能低于最小输入电压规格

    "运行条件"中找到。  我可以提供一个有助于计算的展板

    给定器件和工作条件下的最小输入电压(如果需要)。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    感谢您的解释。

    您是否会向我发送扩展表来计算最小输入电压?

    此致、Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我随函附上。

    请记住、这些计算是近似的。

    确保获得所需性能的最佳方法

    是通过测试。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../8004.Drop_5F00_out_5F00_calc_5F00_revA.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供本文档。

    该稳压器可提供100%占空比、但当输入电压低于5V 时、引导电容器上的电压仍然与所附图片中的电压类似。

    根据计算表、可提供3.5V 输入电压(压降电压= 0、2V)。 我在数据表中找不到参数"Toffmin"、因此我使用了 D = 1。

    我们还可以做些什么或检查以使该稳压器在低于5V 输入电压的情况下工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于您使用的稳压器具有二极管、因此很难实现接近100%的占空比。

    如前所述、我将选择一种可以接近100%的同步类型稳压器  

    以提高压降性能。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将关闭此帖子。

    谢谢