请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610 您好!
在学习周期结束后、我有2个关于 Qmax 的问题:
与标题中一样、我注意到 Qmax Pack 在学习周期后与 Qmax Cell 1和2相同。 它不应该是 Qmax Cell 1 & 2的总和? 我在这里出了什么问题吗?
2.学习周期后的 Qmax 电池比电池的设计容量高出约15%。 这是正常的吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在学习周期结束后、我有2个关于 Qmax 的问题:
与标题中一样、我注意到 Qmax Pack 在学习周期后与 Qmax Cell 1和2相同。 它不应该是 Qmax Cell 1 & 2的总和? 我在这里出了什么问题吗?
2.学习周期后的 Qmax 电池比电池的设计容量高出约15%。 这是正常的吗?
谢谢!