This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:为什么 Qmax Pack 等于 Qmax 电池?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898960/bq28z610-why-does-qmax-pack-equal-qmax-cells

器件型号:BQ28Z610

您好!

在学习周期结束后、我有2个关于 Qmax 的问题:

与标题中一样、我注意到 Qmax Pack 在学习周期后与 Qmax Cell 1和2相同。 它不应该是 Qmax Cell 1 & 2的总和? 我在这里出了什么问题吗?

2.学习周期后的 Qmax 电池比电池的设计容量高出约15%。 这是正常的吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面的我的答案。

    a) Qmax Pack 是整个堆栈的 Qmax 、而不是 Qmax Cell 1和2的总和。

    b) 是的、这是正常的。

    Andy   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    a/您能否解释整个堆栈的 Qmax 为何与电池1和2的 Qmax 之和不同? 因为对于我的案例,在学习周期之后,Qmax Pack = Qmax Cell 1 = Qmax Cell 2,StateOfHealth()= 50%用于全新的电池,这显然是错误的。 我使用的是2s1p 电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在学习周期之前、 您需要将 Qmax Pack、 Qmax Cell 1和 Qmax Cell 2设置为设计容量 乘以并联电芯数。  

    学习周期完成后、Qmax Pack 应为 Qmax Cell 1和 Qmax Cell 2的较小值。   

    Andy