Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1, LM5060
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5050-1 主题中讨论的其他器件: LM5060
大家好、
我有一 个使用 lm5050的1000W 电源项目。 由于此 IC 是首次使用、请帮助我查看。 原理图如下所示、
有两个电源、因此使用了2个 LM5050、如数据表所示)、一个电源为27V 1000W、另一个电源为24V 铅酸电池、功率为1000W、电流超过40A。 每个 LM5050驱动2对背靠背 N-MOS、这意味着上图中的4个 N-MOS Q23、Q24、Q25和 Q26。 MOSFET 是 AOTL66608、如下所示
问题1:LM5050-1栅极驱动能力是否足以驱动4N-MOS?
问题2: 当输出电压高于输入电压时、IC 是否可以使用这种背靠背结构正常关闭 MOS?
问题3:VS 连接到输入 端或输出端是否有任何差异或偏好?
非常感谢!
此致