This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:LM5050-1栅极驱动能力

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899299/lm5050-1-lm5050-1-gate-driving-capability

器件型号:LM5050-1
主题中讨论的其他器件: LM5060

大家好、  

我有一 个使用 lm5050的1000W 电源项目。 由于此 IC 是首次使用、请帮助我查看。 原理图如下所示、

有两个电源、因此使用了2个 LM5050、如数据表所示)、一个电源为27V 1000W、另一个电源为24V 铅酸电池、功率为1000W、电流超过40A。 每个 LM5050驱动2对背靠背 N-MOS、这意味着上图中的4个 N-MOS Q23、Q24、Q25和 Q26。  MOSFET 是 AOTL66608、如下所示

请帮我仔细检查以下内容:

问题1:LM5050-1栅极驱动能力是否足以驱动4N-MOS?

问题2: 当输出电压高于输入电压时、IC 是否可以使用这种背靠背结构正常关闭 MOS?

问题3:VS 连接到输入 端或输出端是否有任何差异或偏好?

非常感谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    由于栅极驱动、LM5050无法用于驱动两个背对背 NMOS。

    因为、MOSFET 通过将栅极连接到 IN 来关断。 对于第一个 MOSFET、这意味着栅漏极短路、因此该 MOSFET 不会关断。

    我们建议将 LM5060与 LM5050或 LM74700配合使用。

    此致、
    Kari。