请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62420 你好
我们为 Delfino uC 输入电压设计了3.3V 和1.2V。
通道1是3.3V -我们得到1.25V
通道2是1.2V -我们得到1.2V
二极管 D8应尽可能匹配 uC 电压的上升。
另一个要提到的问题是、当电源关闭时、我们会看到输出之间存在短路(使用 Fluke 上的蜂鸣器功能)-即使我们移除了二极管 D8。
输出电压非常平滑、没有任何尖峰。
问题是如何调试该器件?
原理图如下:
在 e2e 的另一个线程中、我发现这可能是器件本身的问题...这是器件。 您能否确认标记是否正常、这是 TI 的原始器件?
非常感谢!