This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62420:一个通道上的输出电压问题

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899065/tps62420-output-voltage-problem-on-one-channel

器件型号:TPS62420

你好

我们为 Delfino uC 输入电压设计了3.3V 和1.2V。

通道1是3.3V -我们得到1.25V

通道2是1.2V -我们得到1.2V

二极管 D8应尽可能匹配 uC 电压的上升。

另一个要提到的问题是、当电源关闭时、我们会看到输出之间存在短路(使用 Fluke 上的蜂鸣器功能)-即使我们移除了二极管 D8。

输出电压非常平滑、没有任何尖峰。

问题是如何调试该器件?

原理图如下:

在 e2e 的另一个线程中、我发现这可能是器件本身的问题...这是器件。 您能否确认标记是否正常、这是 TI 的原始器件?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mojo、

    器件标识看起来正常。 原理图中使用的二极管会导致两个电源轨之间出现短路。 您能否从控制器和二极管中抛弃输出轨并测量两个轨的输出电压。 我需要有关布局和工作条件以及工作期间输出电压、电感器电流波形的更多信息。

    这是 TI 器件、该器件不会出现电压调节问题。  

    此致、

    Tanvee