This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:输出短路保护和过流保护

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898256/ucc28950-output-short-circuit-protection-and-over-current-protection

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:UCC28951

此 IC 能否提供直流/直流输出短路保护和过流保护? 实现方式是什么? 它是通过逐周期电流限制还是峰值电流模式控制来实现的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    UCC28950和 UCC28951均可提供过流和短路保护。 请查看数据表中有关此主题的部分-我在下面提供了最相关的信息。

    如果 CS 引脚上的信号加上增加的斜率补偿斜坡(请参阅 DS 中的图36)达到2V、则逐周期 ILIM 比较器跳闸并终止开关周期。 由于这个过载条件持续存在、一旦 SS/EN 引脚下降至低于断续阈值(典型值3.6V)、SS/EN 引脚放电并且开关停止。

    请注意、此机制在电压控制模式和峰值电流控制模式下均有效。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢。 不是很确定可以通过主要限制实现短路保护。 根据我的理解、次级直接关断是可靠的。 现在我确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    使用初级电流的输出短路保护功能有效且使用初级电流感应网络、在任何情况下、峰值电流模式控制(PCM)或电流限制(电压模式)都需要该网络、因此不会增加电路组件。

    断续模式可在短路时降低平均功耗、但如果您使用初级电流控制输出、则断续的活动部分期间的电流将随着 Vin 的增大而增大、而随着 Vin 的减小而减小。 Vin 通常来自 PFC 级、因此 Vin 相对固定、因此这种行为不是问题。 如果 Vin 在宽范围内变化、则可能需要添加单独的输出电流限制电路、但您仍需要感测初级电流以进行控制。

    此致

    Colin