This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650RVAT:最大充电电流

Guru**** 2379230 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18502Q5B, BQ24650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896070/bq24650-bq24650rvat-maximum-charge-current

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件:CSD18502Q5B

我想使用此部件为铅酸电池充电、最大充电电流为10A。

使用 TI CSD18502Q5B MOSFET 和 Coilcraft SER2915系列电感器。

这是否起作用?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、

    BQ24650 HI 和 LO 栅极驱动器应能够足够硬地驱动 FET 以获得10A 电流。  对于 VBUS 到 VBAT 差值和所需电流以及相关的电压纹波的正确尺寸电感器、该电感器应该起作用。  如果应用用于太阳能充电、我建议阅读以下两个附录:

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提出相关问题:我想实现应用手册 SLVA437SA "使用 bq24650为密封铅酸电池充电"图2中的充电电路

    1) 1)如果我直接从电池组为系统负载供电、例如 D3、R6、R23等节点、这是否会通过 R6 (RSR)消耗过多的负载电流来混淆充电过程?

    2) 2)如果我从推荐的节点为系统负载供电、则看起来负载在输入电压大于电池组时由 Vin 供电、而在其他情况下由 Vbatterypack 供电。 我如何确保在接近转换时负载电源是不间断的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Nicol

    关于1、充电器将输出电流限制为每个 RSR 的编程值。  如果 与电池并联的负载消耗所有电流、则电池将不会充电。  此外、对于几乎充满电的电池、充电器将无法区分负载和端接电流、因此充电器可能永远不会正确报告充电器端接。

    关于2、如果 VIN 和电池节点是正确的二极管 Ord、则转换是无缝的。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个相关问题! 如果我使用主机处理器在控制 MPPSET 引脚的同时监控电池电压和充电电流、 我可以实现应用手册中描述的脉冲充电算法、无需添加组件即可为铅酸电池充电。 我的理想目标是在充电的同时直接通过电池为负载供电、同时在过程中消除 ORing 二极管。这是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicolas、

    是的!  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢、这是一个巨大的优势、将帮助该器件完美地适应我的设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个... P23上的示例电路将 D2作为 BAT54C、这是一个双二极管。 我假设第二个二极管未使用、只需确认即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    我认为器件型号是一个拼写错误。  它应该是 BAT54的单二极管版本。

    此致、

    Jeff