主题中讨论的其他器件:CSD18502Q5B、
我想使用此部件为铅酸电池充电、最大充电电流为10A。
使用 TI CSD18502Q5B MOSFET 和 Coilcraft SER2915系列电感器。
这是否起作用?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想使用此部件为铅酸电池充电、最大充电电流为10A。
使用 TI CSD18502Q5B MOSFET 和 Coilcraft SER2915系列电感器。
这是否起作用?
谢谢!
提出相关问题:我想实现应用手册 SLVA437SA "使用 bq24650为密封铅酸电池充电"图2中的充电电路
1) 1)如果我直接从电池组为系统负载供电、例如 D3、R6、R23等节点、这是否会通过 R6 (RSR)消耗过多的负载电流来混淆充电过程?
2) 2)如果我从推荐的节点为系统负载供电、则看起来负载在输入电压大于电池组时由 Vin 供电、而在其他情况下由 Vbatterypack 供电。 我如何确保在接近转换时负载电源是不间断的?