主题中讨论的其他器件:UCC29910、
您好!
应用背景简介:我正在创建90-528 VAC 输入、24V 150W 输出 PFC 电源。 我正在研究一种降压/升压拓扑、用于将 Vbulk 稳压至400V 左右、而不受输入影响。 由于我找不到降压/升压 PFC 控制器(如果您有或知道有一个、请告诉我)、我正在使用 UCC29910和一个附加的未选择 PFC 升压控制器以及附加电路来控制哪个控制器处于活动状态等
我将查看 UCC29910A 设计计算器(修订版 A)(SLUC265)、并有几个问题。
对于"最小交流输入"字段、该数字应该是控制器应该 运行的最小交流输入电压还是最小交流输入电压? 我的设计有明显的差异、因为我希望从90-282 VAC 输入升压到400V、而从283-528 VAC 输入升压到 UCC29910激活。 如果您有更好的建议、282/283交叉范围是灵活的、它恰好位于400V 标记处。
2."边界交流输入电压"字段指的是什么?
感谢你能抽出时间、
卡特