This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29910A:设计工具问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29910A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897319/ucc29910a-design-tool-questions

器件型号:UCC29910A
主题中讨论的其他器件:UCC29910

您好!

应用背景简介:我正在创建90-528 VAC 输入、24V 150W 输出 PFC 电源。 我正在研究一种降压/升压拓扑、用于将 Vbulk 稳压至400V 左右、而不受输入影响。 由于我找不到降压/升压 PFC 控制器(如果您有或知道有一个、请告诉我)、我正在使用 UCC29910和一个附加的未选择 PFC 升压控制器以及附加电路来控制哪个控制器处于活动状态等

我将查看 UCC29910A 设计计算器(修订版 A)(SLUC265)、并有几个问题。

对于"最小交流输入"字段、该数字应该是控制器应该 运行的最小交流输入电压还是最小交流输入电压? 我的设计有明显的差异、因为我希望从90-282 VAC 输入升压到400V、而从283-528 VAC 输入升压到 UCC29910激活。 如果您有更好的建议、282/283交叉范围是灵活的、它恰好位于400V 标记处。

2."边界交流输入电压"字段指的是什么?

感谢你能抽出时间、

卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于"最小交流输入"字段、该数字应该是  控制器应该 运行的最小交流输入电压还是最小交流输入电压? 我的设计有明显的差异、因为我希望从90-282 VAC 输入升压到400V、而从283-528 VAC 输入升压到 UCC29910激活。 如果您有更好的建议、282/283交叉范围是灵活的、它恰好位于400V 标记处。

    当您希望 UCC29910A 正常运行时、最小交流输入是最小输入。 如果您希望 UCC29910A 在282Vac 的电压下开始工作、这是最小值

    2."边界交流输入电压"字段指的是什么?

    UCC29910A 的工作电压介于282Vac 和528Vac 之间、您可以在两者之间获取一些电压来进行设计。 在设计表中、160Vac 大约处于90Vac 至264Vac 的中间位置。