This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895MEVM-664:BQ25895与 BQ25895

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895M, BQ25895, BQ25895MEVM-664, BQ25895EVM-664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898737/bq25895mevm-664-bq25895-vs-bq25895

器件型号:BQ25895MEVM-664
主题中讨论的其他器件:BQ25895MBQ25895BQ25895EVM-664

BQ25895和 BQ25895M 之间的区别是什么? 除了一些次要位置外、数据表看起来是相同的。

我错过了什么?

此外、评估套件 BQ25895MEVM-664似乎可互换 BQ25895EVM-664 (如果 BQ25895或 BQ25895M 功能相同)。

此致

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christoper、

    主要区别在于895M 默认恒压为4.35V、而895默认恒压为4.2V。

    此致、

    Jeff