请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25895MEVM-664 主题中讨论的其他器件:BQ25895M、 BQ25895、 BQ25895EVM-664
BQ25895和 BQ25895M 之间的区别是什么? 除了一些次要位置外、数据表看起来是相同的。
我错过了什么?
此外、评估套件 BQ25895MEVM-664似乎可互换 BQ25895EVM-664 (如果 BQ25895或 BQ25895M 功能相同)。
此致
Chris