主题中讨论的其他器件: BQ24610、 UC2906、 BQ25713、 BQ25710、 BQ24450
你好
目前、我使用铅酸电池设计了一个新系统。
My System 帽子、24 V DC、提供2节串联铅酸电池。
此时、我使用压合升转换器和 UC2906DW。
我喜欢将电池充电器更改为 BQ24650。 我想我不需要升压转换器。
了解我的问题:
BQ24650能否充电器两节串联铅酸电池? 每个电池都有12 C DC。 目前、I Charger 的电压为27.6V
如果断电、我将一个继电器切换为由电池供电。
在这种情况下、有人能帮我吗?
此致 Oliver