This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:将 UC2906DW 替换为 BQ24650

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, BQ24610, UC2906, BQ25713, BQ25710, BQ24450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894089/bq24650-replace-uc2906dw-with-bq24650

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件: BQ24610UC2906BQ25713BQ25710BQ24450

你好

目前、我使用铅酸电池设计了一个新系统。

My System 帽子、24 V DC、提供2节串联铅酸电池。

此时、我使用压合升转换器和 UC2906DW。

我喜欢将电池充电器更改为 BQ24650。 我想我不需要升压转换器。

了解我的问题:

BQ24650能否充电器两节串联铅酸电池? 每个电池都有12 C DC。 目前、I Charger 的电压为27.6V

如果断电、我将一个继电器切换为由电池供电。

在这种情况下、有人能帮我吗?

此致 Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ24650的建议最大输入电压额定值为28V、支持高达26V 的电池电压。 由于这是一个降压充电器、它需要一个高于输出电压的输入电压、最小阈值由睡眠比较器定义、可在数据表的 EC 表中找到该比较器。 如果您不使用太阳能电池板作为输入源、建议改用 BQ24610、因为610的铅酸电池充电机制与650相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回答。

    我想我必须再对我的问题提出批评。

    我搜索不带升压的解决方案。

    我的第一个想法是 BQ24650、我认为它包含了一个逐步提高的功能。

    我制作了一张图、以获得更好的 discusione2e.ti.com/.../BRN3C2AF4CED649_5F00_000008.pdf 效果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      我无法读取 BQ24650输出与系统之间的内容文本。 这是使用 BQ24650的有效方法、您可以参阅用户指南、其中包含实现此配置的 EVM 原理图。 在 EVM 中、在电池和 SYS 之间放置了一个简单的二极管、以便当存在输入适配器时、二极管将反向偏置、适配器将仅提供 SYS;移除适配器后、二极管将正向偏置、电池将提供 SYS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在 BQ24650之间、系统是继电器。 如果外部24V 电源发生故障、继电器会将电池切换至系统。

    我不使用二极管、因为我的正常电压为24V、而不是27、6V

    我有 UC2906的解决方案、但我认为这个 IC 非常旧、而新的解决方案更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    您的电池的最大充电电压是多少? 您希望将 BQ24650的充电调节电压配置为什么值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    电池的最大充电电压为28、2伏。 我要将其设置为27.6V。

    充电器的输入电压为24伏。

    此致 Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

     这不是 BQ24650的可能用例。 BQ24650是一款降压充电器、这意味着它将输入电压降至输出电压、并且需要高于输出电压的输入电压。 数据表中的睡眠规格是充电器需要保持运行时输入和输出电压之间的最小差值。 在睡眠模式下、充电器被禁用并进入低静态电流模式、因此对于您的系统、当电池接近充满电时、充电器将被禁用。 对于此类系统、您需要采用降压/升压充电器、该充电器可以在电池放电时处理降压充电、在电池接近充满电(高于输入电压)时处理升压充电。

    这也是我在第一个响应中引用的内容。 对于降压/升压产品系列、您可以参考 BQ25713或 BQ25710、具体取决于通信接口首选项 SMBus 与 I2C。 没有独立的降压/升压充电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为、Bestway 是一个高达32V 的升压转换器。

    对于充电、我认为最好使用 UC2906DW 或 BQ24450。

    因此、我可以使用标准应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      BQ24650的问题在于、建议的最大工作条件是28V 最大输入电压、因此将24V 输入适配器升高到32V 是不可行的。 尽管绝对最大值的额定值高于此值、但我们不建议使用大于28V 的输入电压、该输入电压施加到 BQ24650的 VCC 上。 这对于您的充电调节电压而言是不够的余量、充电器无法正常运行。 我不熟悉 UC2906DW、所以我不能就此发表评论