This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:用于设计15S BMS 的 BQ76940。 我有一个问题。单元格10、11、12、13和14单元格的读数为零

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894969/bq76940-bq76940-to-design-the-15s-bms-i-have-one-problem-cell-10-11-12-13-and-14-cell-reading-zero-value

器件型号:BQ76940

尊敬的团队

我使用 BQ76940 设计15S BMS。 我有一个问题。

我们通过电阻分压器网络串联100E 电阻器(用作电芯模拟器)、VBAT=36V、串联电池0至14

除10、11、12、13节电池和14节电池的读数为实际读数的一半外、所有电池单元读数均正常。 它看起来是 BQ IC 第三组的问题。 BQ 的两个组1和2 (每组5个单元)读数非常完美。

我们还使用10K 电阻器连接了 TS1、TS2、TS3。 它不是浮动的。

请告诉我们该解决方案。

谢谢

Devayani   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davayani、

    这不是正常行为、因此我不确定是什么导致您看到的问题。 原理图中有许多重要的连接可能有点棘手。 我建议您观看此视频、看看它是否有助于揭示任何内容: https://training.ti.com/how-create-schematic-bq76920-bq76930-and-bq76940

    浏览完视频后、请告诉我您是否仍然无法找到问题。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢您的反馈。

    我们已经按照指南完成了视频并验证了所有连接。

    我们已经连接了具有12节电池配置的电池组、现在我们能够按预期读取电池电压、11、12和13节除外-我们的读数是0.7V 而不是3.3V。 其余所有电池电压、我们都能够使用微控制器 I2C 线路正确读取。

    我们尚未开启电池平衡。 只是我们正在读取电池电压。

    请告诉我问题是什么、

    我们希望在该问题解决后立即开始生产、我们正努力解决该问题、  

    谢谢、

    Devayani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davayani、

    如果您可以发送原理图、我可以检查它是否存在连接问题。 正如我说过的、这对于器件来说不是正常行为、因此可能会出现问题、导致上部电池组无法正确报告电压。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Schematic-Page_2D00_1.pdfe2e.ti.com/.../Schematic-Page_2D00_2.pdf

    尊敬的 Matt:

    请查找随附的原理图供您查看。

    查看后,您可以得出问题区域的结论。 硬件方面或软件方面的任何改进等。

    谢谢、

    Devayani Bodar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devayani、

    在原理图中、您不会按照数据表的建议连接未使用的电池。 有关如何连接12节电池应用、请参阅数据表中的表26。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    我们根据您的建议再次验证了连接、现在问题已解决。

    谢谢、  

    Devayani