尊敬的团队
我使用 BQ76940 设计15S BMS。 我有一个问题。
我们通过电阻分压器网络串联100E 电阻器(用作电芯模拟器)、VBAT=36V、串联电池0至14
除10、11、12、13节电池和14节电池的读数为实际读数的一半外、所有电池单元读数均正常。 它看起来是 BQ IC 第三组的问题。 BQ 的两个组1和2 (每组5个单元)读数非常完美。
我们还使用10K 电阻器连接了 TS1、TS2、TS3。 它不是浮动的。
请告诉我们该解决方案。
谢谢
Devayani
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队
我使用 BQ76940 设计15S BMS。 我有一个问题。
我们通过电阻分压器网络串联100E 电阻器(用作电芯模拟器)、VBAT=36V、串联电池0至14
除10、11、12、13节电池和14节电池的读数为实际读数的一半外、所有电池单元读数均正常。 它看起来是 BQ IC 第三组的问题。 BQ 的两个组1和2 (每组5个单元)读数非常完美。
我们还使用10K 电阻器连接了 TS1、TS2、TS3。 它不是浮动的。
请告诉我们该解决方案。
谢谢
Devayani
您好、Davayani、
这不是正常行为、因此我不确定是什么导致您看到的问题。 原理图中有许多重要的连接可能有点棘手。 我建议您观看此视频、看看它是否有助于揭示任何内容: https://training.ti.com/how-create-schematic-bq76920-bq76930-and-bq76940
浏览完视频后、请告诉我您是否仍然无法找到问题。
此致、
Matt
尊敬的 Matt:
感谢您的反馈。
我们已经按照指南完成了视频并验证了所有连接。
我们已经连接了具有12节电池配置的电池组、现在我们能够按预期读取电池电压、11、12和13节除外-我们的读数是0.7V 而不是3.3V。 其余所有电池电压、我们都能够使用微控制器 I2C 线路正确读取。
我们尚未开启电池平衡。 只是我们正在读取电池电压。
请告诉我问题是什么、
我们希望在该问题解决后立即开始生产、我们正努力解决该问题、
谢谢、
Devayani
e2e.ti.com/.../Schematic-Page_2D00_1.pdfe2e.ti.com/.../Schematic-Page_2D00_2.pdf
尊敬的 Matt:
请查找随附的原理图供您查看。
查看后,您可以得出问题区域的结论。 硬件方面或软件方面的任何改进等。
谢谢、
Devayani Bodar