请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS563201 您好!
客户使用此部件、下面是 sch。
它们通过 VOUT_12连接直流电源、而通过 VOUT_5.7V 进行 e-load 连接。 当 e-load>500mA 时、启动直流电源、输出无法匹配5.7V。 但是、当 e-load<400mA 时、启动直流电源、效果良好。 即使将 e-load 更改为1A、输出也是稳定的。
有什么原因吗?
谢谢!
元