This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:是否有任何启动要求

Guru**** 2386670 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897205/tps563201-is-there-any-requirement-for-startup

器件型号:TPS563201

您好!

客户使用此部件、下面是 sch。

它们通过 VOUT_12连接直流电源、而通过 VOUT_5.7V 进行 e-load 连接。 当 e-load>500mA 时、启动直流电源、输出无法匹配5.7V。 但是、当 e-load<400mA 时、启动直流电源、效果良好。 即使将 e-load 更改为1A、输出也是稳定的。

有什么原因吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    输出与5.7V 不匹配的含义是什么? 软启动后输出电压是否稳定?

    输出侧具有大电容、当启动时负载电流较大、需要巨大的能量来为输出电容器充电至5.7V。 由于 TPS563201具有1ms 的固定软启动时间、因此在软启动时间之后、如果实际输出电压仍低于目标、则会触发 OCP。  

    根据您的描述、我建议您不要使用470uF E-cap、或者先使用较低的值来再次确认您遇到了上述问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复。 但是、在客户取下盖子后、情况仍然一样。

    这里是不同负载(300mA、600mA、800mA)的输出波形

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    我发现 C82使用了100nF 电容器、您可以将其移除、还是使用~100pF 电容器移除? 100nF 太大。