This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576HV:高电压 IC - LM2576HV 的高火花

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2576HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895597/lm2576hv-high-spark-with-high-voltage-ic-lm2576hv

器件型号:

使用高电压 IC-LM2576HV 实现高火花
你(们)好
我在高达60伏的输入电压、5伏和1安培的输出下使用 LM2576HV IC。 输出电容器470uF、输入电容器100uF、电感器100uH 和3安级无阻二极管。
当我将高于50伏的电压连接到输入端时、它会暂时发出点火、从而从电源汲取高瞬时电流。 有负载或无负载。
您认为我应该做些什么来减少第一次火花?
为了测试电容器、我将输入降低至22uf、但通过55V 连接到 IC 的输入、水消耗了 LM2576HV。
 是否可以在入口放置一个串联电感器? 应该是多少钱?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reza、

    请上传您的电路和 PCB 布局以了解更多详细信息检查。  

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reza、

    您的应用问题如何?  请上传电路和 PCB 布局以了解更多详细信息、检查问题是否仍然存在。  

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     转换器的原理图和 PCB

       [引用 user="Reza SD"]

    器件型号: LM2576HV

    使用高电压 IC-LM2576HV 实现高火花
    你(们)好
    我在 高达60伏的输入电压、5伏和1安培的输出下使用 LM2576HV IC。 输出电容器470uF、输入电容器100uF、电感器100uH 和3安级无阻二极管。
    当我将高于50伏的电压连接到输入端时、它会暂时发出点火、从而从电源汲取高瞬时电流。 有负载或无负载。
    您认为我应该做些什么来减少第一次火花?
    为了测试电容器、我将输入降低至22uf、但通过55V 连接到 IC 的输入、水消耗 了 LM2576HV
     是否可以在入口放置一个串联电感器? 应该是多少钱?

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们添加了 schaemic 和 PCB 照片。
    请帮助
    我们的问题没有得到解决
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reza、

    根据数据表图24、在50V 至5V/1A 的电压范围内、电感器应为 H330。 因此、请在 您的应用中尝试330uH 3A 扼流圈。

    另一个问题是 D3职位、请按如下方式进行更改:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    感谢您的回复
    是的、我们更改肖特基二极管的位置。


    但 对于扼流 L;如果我们使用低于50V 的电压输入、330uH 不是问题? 例如、我们为输入电压连接24V、48V 或55V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reza、

    330uH 也可用于输入电压低于50V 的情况。  

    请注意电感器饱和电流  

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们使用330uH 进行测试。 然后我们宣布结果。


    降压转换器中的电感 L 越大、情况是否正确? 但问题是增加电感电阻、增大电感尺寸并减小其饱和电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reza、

    您对电感器尺寸有正确的感应、我们通常建议降压应用中的电感器纹波电流为20%-40%、以平衡电感器尺寸和输出纹波。

    在52KHz 下、24V 至5V/1A 的电感器电流纹波为23%、  

    B R

    Andy