Other Parts Discussed in Thread: LM46002
我的 lm46002工作得很好、但有一点、芯片停止工作。 我读过一个标题与这个问题完全相同的主题。 我想知道问题是什么。 Vcc 不升高到3.2V、而是保持在0.37V。 如果我为芯片提供一个外部3.2V 电源、即使我移除了外部电源、它也会开始正常工作。 在另一个线程中、您询问 Vin 是否可以低于 Vout、如果断电、Vout 在电容器放电期间保持一段时间、会发生什么情况。 当我们循环电源时、我的问题就开始了(并非每次都发生、很少发生、但会发生)
VIN = 36V
Vout = 5V
Iout = 50mA 至2000mA
谢谢你。