This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46002:电源在2个月后停止工作

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM46002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895032/lm46002-power-supply-stops-working-after-2-month

器件型号:LM46002

我的 lm46002工作得很好、但有一点、芯片停止工作。 我读过一个标题与这个问题完全相同的主题。 我想知道问题是什么。 Vcc 不升高到3.2V、而是保持在0.37V。 如果我为芯片提供一个外部3.2V 电源、即使我移除了外部电源、它也会开始正常工作。 在另一个线程中、您询问 Vin 是否可以低于 Vout、如果断电、Vout 在电容器放电期间保持一段时间、会发生什么情况。 当我们循环电源时、我的问题就开始了(并非每次都发生、很少发生、但会发生)

VIN = 36V

Vout = 5V

Iout = 50mA 至2000mA

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果允许输出电容器通过器件放电、则可能会出现大电流尖峰、从而损坏  

    器件。  如果您认为这是可行的、那么在输入到输出之间使用肖特基二极管将为电流提供一条路径  

    电流量。

    如果仍有问题、请向我们提供您的原理图和 PCB 布局(或 Altium)的图像、我们可能会提供进一步的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将关闭此帖子。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试在 VIN 和 Vout 之间建立一个 schotky。 它会有所帮助、但一周后、它再次失败。 然后、我在 Vin 上放置一个较大的电容器(100uF)、并对 UVLO 进行编程、以便在更高的电压下停止工作。 我目前正在使用 PLC 在工作台上测试此解决方案、PLC 可对许多器件进行并联循环供电。 似乎可以解决问题、但我想做更多的测试、以绝对地确保问题得到解决。 我希望它能帮助有同样问题的人。