This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:7芯推荐

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905, BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897372/bq77905-7s-recommendation

器件型号:BQ77905
主题中讨论的其他器件: BQ77915

您好!

我的客户有一个7s 应用程序。 他们正在评估 BQ77905。  由于成本和功耗、仅需要保护。

但在堆叠 BQ77905时会出现不平衡和功耗问题。   请就这些问题提出您的建议。 谢谢。  

使用2个 BQ77905堆叠时的具体问题、如下所示:

如果 这会导致顶部和底部之间的磁芯损耗(如果长期运行)不同。

2.是否有基于典型电路的电池内核损耗差异测试数据? 有人建议这种失衡的情况吗?

BTW、以降低功耗、如果可以增加 MOSFET GS 引脚之间的电阻值、 到目前为止使用了建议的1M。  

这是否可以增加到3M 或更多?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    1.是的,堆栈配置中的不同负载可能会导致电池不平衡。  有关  添加负载匹配电阻器 RDLD 和 RCLD 的信息、请参阅 www.ti.com/.../slua774图8和相关讨论。  如果不同器件中有3节和4节电池、则需要考虑驱动电压不匹配、请参阅图9。

    2.我不知道有研究。  您可以计算电池在每个电压下运行的预期时间。  

    3.可调整 RGS。  由于是 RGS 在电池组下降后完成充电 FET 关断-有时您希望 FET 较小、有时您希望 FET 较大、请参阅 BQ77915数据表图26和10.1.1.4中的注释。  在某些情况  下、您可能希望电路关闭 CHG、例如 www.ti.com/.../slua773图6、请注意、负载电阻将具有并联电阻的限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 如果放电相关电阻 器符合与充电相同的规则、您能否进一步评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    DSG 驱动高低电平、FET 源不会明显高于或低于 GND、因此 DSG 通常不需要此类电路。  通常、电阻器就足够了、有时会将二极管与不同的电阻器配合使用、以比导通更快地关断。