主题中讨论的其他器件: BQ77915
您好!
我的客户有一个7s 应用程序。 他们正在评估 BQ77905。 由于成本和功耗、仅需要保护。
但在堆叠 BQ77905时会出现不平衡和功耗问题。 请就这些问题提出您的建议。 谢谢。
使用2个 BQ77905堆叠时的具体问题、如下所示:
如果 这会导致顶部和底部之间的磁芯损耗(如果长期运行)不同。
2.是否有基于典型电路的电池内核损耗差异测试数据? 有人建议这种失衡的情况吗?
BTW、以降低功耗、如果可以增加 MOSFET GS 引脚之间的电阻值、 到目前为止使用了建议的1M。
这是否可以增加到3M 或更多?