This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于降压布局审阅

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR23630, LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895023/about-buck-layout-review

主题中讨论的其他器件:LMR23630LMR33630

大家好、

我阅读了有关布局的所有文档、并尝试使用 EasyEDA 上的 LMR23630制作原理图和布局。

我需要的条件是、Vin=12、Vout=3.3V、Iout=3A。

在这种情况下、效率为85%、因此我可以得到大约0.7A 的 Iin。

我尝试将 PGND 和 GND 除以、这是正确的吗? (PGND 用于输入电容器接地、GND 为接地、输入电容器除外)

我可以看到、3A (输出电流)的导体宽度应为0.9mm (35.5mil)、0.7A (输入电流)的导体宽度应为0.15mm (5.9mil)、温度在下图中设置为20度。

我为3A 走线设置35.5mil 导体宽度、为0.7A 走线设置5.9mil 导体宽度、这是正确的吗?

我应该将过孔直径设置为多少值?

请告诉我如何改进我的布局?

我 真诚地需要你的帮助。

我附加了布局文件(EasyEDA、Altium)。

e2e.ti.com/.../8816.Layout.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一般而言、我会按照数据表中的布局进行操作。

    以下是一些注释:

    请勿将 AGND 和 PGN 分开;如数据表布局中所示、连接在一起并与 DAP 合并。

    2.请勿使用散热片。

    在顶部和底部有一个完整的接地平面、并通过通孔连接以使热量排出是很好的

    4.任何迹线上的距离不得小于10密耳

    5.将 CBOOT 移到更靠近器件的位置并增加到引脚的布线宽度。

    6.将 CVCC 移近器件并增加引脚布线的宽度。

    7.将 CVCC 接地直接接至顶部/底部接地平面;带接地过孔

    8.对 VIN 使用宽接地层/走线、与 Vout 连接类似。

    交换 RF1和 RF2、使 RF2更靠近器件和 AGND 点。

    10.问题不是很大,因为迹线的电流或电阻能力,而是为电源连接提供低电感和电阻。

    11.您的电感器看起来有点小?  确保它可以处理器件的电流限制并具有低电阻、以实现良好的效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Frank、

    我对你的评论有几个问题。

    我了解到 PGND 和 AGND 应该分离、因为大电流会流入 PGND。 如果 PGND 和 AGND 未分离、且大电流进入 PGND、则 PGND 和 AGND 的接地电压电平不同、可能会导致振铃和其他噪声。 这是不是正确的吗? 您能否解释为什么不应将 PGND 和 AGND 分开?  

    2.我只是放了铜、散热器出来了、我不知道为什么散热器出来了。 您能告诉我如何去除散热片吗? 我应该移除散热焊盘周围的铜吗?

      

    然后我将接地过孔置于降压 IC 内部、用于散热。 是这样吗?

    5、6。 我必须增加 Cboot 和 Cvcc 布线宽度的原因是通过 Cboot 和 Cvcc 的电流是高电平?

    我认为 Cboot 和 Cvcc 迹线的电流不高(低于1A)、因此我认为10mil 就足够了。 我应该增加更多的宽度吗?

    Vin 的宽平面意味着"增加 PGND 的表面"? 我计算出输入电流为0.7A、因此我认为10mil 的 Vin 布线很好。 我应该增加更多的宽度吗? 如果是、您能否解释原因?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源和 AGND 在 IC 内部是分离的、因此需要在外部进行连接。  因此、防止

    噪声与器件内部有关。   

    您的 CAD 工具上应该有一个设置、允许您使用直接连接而不是释放。

    器件下方最好有散热过孔。

    BOOT 和 VCC 电容器中有中等电流脉冲、您需要在该迹线上使用低电感。  对于这些器件、10mil 或20mil 是正常的宽度。

    您需要为输入使用宽布线、以降低电感和电阻。  对于电流密度来说、这并不是很重要。

    您还可以查看 LMR33630数据表、了解 PCB 布局的另一个示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我要关闭此帖子。

    谢谢