Other Parts Discussed in Thread: LMR23630, LMR33630
大家好、
我阅读了有关布局的所有文档、并尝试使用 EasyEDA 上的 LMR23630制作原理图和布局。
我需要的条件是、Vin=12、Vout=3.3V、Iout=3A。
在这种情况下、效率为85%、因此我可以得到大约0.7A 的 Iin。
我尝试将 PGND 和 GND 除以、这是正确的吗? (PGND 用于输入电容器接地、GND 为接地、输入电容器除外)
我可以看到、3A (输出电流)的导体宽度应为0.9mm (35.5mil)、0.7A (输入电流)的导体宽度应为0.15mm (5.9mil)、温度在下图中设置为20度。
我为3A 走线设置35.5mil 导体宽度、为0.7A 走线设置5.9mil 导体宽度、这是正确的吗?
我应该将过孔直径设置为多少值?
请告诉我如何改进我的布局?
我 真诚地需要你的帮助。
我附加了布局文件(EasyEDA、Altium)。