This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:BQ79616-Q1相关问题

Guru**** 2610435 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898320/bq79616-q1-bq79616-q1-related-issues

器件型号:BQ79616-Q1

ba76pl455a 和 bq79616-Q1在多大程度上具有精度和均衡功能?

老化精度在整个温度范围内是否为10mV、均衡容量是否大于200mA、支持菊花链通信? 我们当前的应用是电路板中的菊花链通信、然后采集板和主板之间的通信仍然可以进行、因此我们将在采集板上添加一个低压区域、以便与主板通信。            因此、我想问您、如果我们直接使用电路板的菊花链在电路板之间进行通信、这也是可能的、因此采集电路板上不需要低压区域。            但问题在于电路板之间菊花链的稳定性和抗扰性。 如果有10个从板和一个主板、是否不能在板之间使用菊花链?            或者、我们可以采取什么措施来解决菊花链通信问题?            您能否从原则上解释一下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    DS 中的精度规格不包括焊接后漂移和长期漂移。

    我们针对 bq79616的精度目标是5mV、包括整个温度范围内的焊接后漂移和 LTD。

    bq76pl455仅支持外部电池平衡、因此其电池平衡功能取决于外部电路;

    bq79616可在85°C 环境温度下支持240mA 电池平衡电流、同时还可支持外部平衡。

    bq76pl455的菊花链是数据直通架构、因此不建议在分布式菊花链中使用;

    bq79616的菊花链具有时钟架构和+-20V 共模范围、因此毫无疑问、它适用于分布式菊花链。

    分布式菊花链(每个 CSC 板和主板都是分离的)或集中式菊花链(所有 CSC 器件和桥接器件和 MCU 都在同一电路板中)取决于客户的项目。 由于菊花链通信功能强大、bq79616绝对支持所有类型的架构。

    谢谢!

    Andy