ba76pl455a 和 bq79616-Q1在多大程度上具有精度和均衡功能?
老化精度在整个温度范围内是否为10mV、均衡容量是否大于200mA、支持菊花链通信? 我们当前的应用是电路板中的菊花链通信、然后采集板和主板之间的通信仍然可以进行、因此我们将在采集板上添加一个低压区域、以便与主板通信。 因此、我想问您、如果我们直接使用电路板的菊花链在电路板之间进行通信、这也是可能的、因此采集电路板上不需要低压区域。 但问题在于电路板之间菊花链的稳定性和抗扰性。 如果有10个从板和一个主板、是否不能在板之间使用菊花链? 或者、我们可以采取什么措施来解决菊花链通信问题? 您能否从原则上解释一下?