This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:使用两个 LM5060开关执行功率覆盖时出现反向电流问题

Guru**** 2513155 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898162/lm5060-problem-with-reverse-current-flow-when-doing-power-override-with-two-lm5060-switches

器件型号:LM5060

大家好、我正在尝试构建一个电源选择电路、当输入 A 高于 V-A 阈值时、输入 A 将驱动组合输出、而不考虑 B 的电压。 否则、输入 B 将驱动组合输出。  此外、输入 A 和输入 B 不能相互反馈(输入 B 必须与输入 A 隔离、输入 A 应在其处于活动状态时覆盖)。

我已经使用两个 LM5060和一些控制电路来实现它。  除了驱动输入 B 子系统中 LM5060上的使能引脚的输入 A 上的某些逻辑电路外、各个电源块与数据表中的图41相同。

我的问题是、当输入 A 低于 UVLO 阈值、并且输入 B 的电压高于输入 A 时、整个输入 A 子系统将通过输入 A LM5060上的 OUT 传感器引脚反向供电。  这是因为电流流经图41中的 R8、为电荷泵供电并将 Q1和 Q2驱动为电导。

我的问题是如何停止这种情况?

谢谢、

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    欢迎使用 E2E!

    您需要一个反向电流阻断器件来成功复用两个电源。 您能否分享有关您的要求的更多详细信息、以建议合适的解决方案。 输入 A、B 的工作电压是多少?  最大负载电流? 您是否需要自动认证的设备?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh 、很高兴找到了 E2E!

    在我的案例中:

    输入 A 是电池最大电压28伏左右。

    输入 B 是一个标称电压为24伏的电源、但主要噪声和负载范围。  噪声+- 4V、可用中值范围+18-+25、不计算噪声尖峰

    负载功率大约上升70安培。

    当然、它都需要在非常紧凑的空间(~2000mm 方形)中

    通过汽车认证不是一项要求、但可靠性是如此。  电池的故障安全运行至关重要(它是备份)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您提供有关要求的详细信息。

    在您的每个电池路径中、您都需要一个反向电流阻断器件(以避免一个电池对另一个电池充电)和热插拔器  件(用于开/关控制)、这与 TI 设计 www.ti.com/.../tidu415.pdf 中讨论的器件类似、然后并联多个 FET 以支持70A 电流。  

    此致、Rakesh