大家好、我正在尝试构建一个电源选择电路、当输入 A 高于 V-A 阈值时、输入 A 将驱动组合输出、而不考虑 B 的电压。 否则、输入 B 将驱动组合输出。 此外、输入 A 和输入 B 不能相互反馈(输入 B 必须与输入 A 隔离、输入 A 应在其处于活动状态时覆盖)。
我已经使用两个 LM5060和一些控制电路来实现它。 除了驱动输入 B 子系统中 LM5060上的使能引脚的输入 A 上的某些逻辑电路外、各个电源块与数据表中的图41相同。
我的问题是、当输入 A 低于 UVLO 阈值、并且输入 B 的电压高于输入 A 时、整个输入 A 子系统将通过输入 A LM5060上的 OUT 传感器引脚反向供电。 这是因为电流流经图41中的 R8、为电荷泵供电并将 Q1和 Q2驱动为电导。
我的问题是如何停止这种情况?
谢谢、
Rob