This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:如何测试生产 PCBA

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897269/bq25895-how-to-test-production-pcba

器件型号:BQ25895

您好!

我想用一种方法在不使用物理电池的情况下测试我们的生产 PCBA。  

是否有办法仅出于 QC 测试目的使用假电池、并将此电路包含在我们的测试装置中。

我想用假电池为 PCBA 供电、并验证充电器是否正常工作。

拥有真实电池对于防止 PCB 短路非常复杂、并且具有长期可靠性。

我过去做过这个来测试电池充电器 IC 电路。  使用2欧姆电阻器测试充电器并在电池 IC 输入中提供3.8v 电压。  1KOhm 引脚2模拟 NTC 电阻器。

有什么建议??

此致、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    可以使用电池仿真器或使用双向电源作为电池仿真器(例如 Keithley 2420 SourceMeter)。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您有电路建议吗?  我上面显示的那个不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电路工作正常。  我没有很好的 NTC 值、因此充电器无法正常工作。  我将其更改为10kOhn、一切都像真实电池一样工作正常。