请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25895 您好!
我想用一种方法在不使用物理电池的情况下测试我们的生产 PCBA。
是否有办法仅出于 QC 测试目的使用假电池、并将此电路包含在我们的测试装置中。
我想用假电池为 PCBA 供电、并验证充电器是否正常工作。
拥有真实电池对于防止 PCB 短路非常复杂、并且具有长期可靠性。
我过去做过这个来测试电池充电器 IC 电路。 使用2欧姆电阻器测试充电器并在电池 IC 输入中提供3.8v 电压。 1KOhm 引脚2模拟 NTC 电阻器。
有什么建议??
此致、
Martin