This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:TPS92692输出功率

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897716/tps92692-tps92692-output-power

器件型号:TPS92692

尊敬的先生,请回答

我需要 LED 驱动器来提供10 - 30 V 的输入电源

 TPS92692的最大输出电流为5A、最大输出电压为65V  

问题:那么我可以 得出65 x 5 = 325W 的输出功率?

TIA。

此致、

Vladimir Naumenkov

www.agat.by

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    TPS92692是一款控制器、因此最大功率由外部 FET 和电感器决定。  在选择外部 FET 和开关频率时、只需考虑 TPS92692的栅极驱动强度。

    器件上的最大电压额定值高达65V、因此最好保持在该电压下几伏、以确保不会超过该电压。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Tuan,谢谢!

    此致、

    Vladimir Naumenkov