请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92692 尊敬的先生,请回答
我需要 LED 驱动器来提供10 - 30 V 的输入电源
TPS92692的最大输出电流为5A、最大输出电压为65V
问题:那么我可以 得出65 x 5 = 325W 的输出功率?
TIA。
此致、
Vladimir Naumenkov
www.agat.by
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.