This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515AHV-Q1:比较器失调电压问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515, TPS92515HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895069/tps92515ahv-q1-comparator-offset-issue

器件型号:TPS92515AHV-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92515TPS92515HV

当设计为具有700mA 输出电流时、它通常会生成720mA 输出。 它与启动相关、在启动过程中、输入电压会多次上升且产生噪声。 在此720mA 模式下、IADJ 变暗。 向下和向上(2V 至0V 至2V)不会影响模式、它仍然返回到720mA (最大 DIM 时)。 我们猜、它与高侧比较器有关、该比较器可能会在启动时补偿失调电压、并会受到快速输入电压上升和噪声的干扰?

应该注意的是、这不是容差问题、IADJ 在两种情况下的电压完全相同、但输出电流具有这两种电平/模式(700mA 和720mA)、这两种电流会在下电上电时发生变化。 此外、它是否不是器件容差、因为这是在同一器件的同一电路中观察到的。 因此得出的结论是、它与 IC 的初始化方式有关。

此外、观察到、如果 IC 通过短接 Vcc 来"复位"、则会产生720mA 模式。 可能是因为失调电压补偿不会受到启动的影响、因为这是在稳定的输入电压下进行的。 您能否帮助解决可能出现的问题?

权变措施可以是强制"复位"(Vcc 短接1-10ms)、但这是可取的吗?

此致 Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS92515在导通期间具有校准电路。  它以5mV 的增量进行调节、如果它在一个状态的边沿旁边、它可以出现一个或另一个偏移。  另一个器件 TPS92515A 在导通期间未进行此校准。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的洞察力和快速响应。

    5mV 增量校准与在输出电流中观察到的离散步长相关。 我们使用的是 TPS92515HV、而不是 TPS92515AHV (我实际上认为是这样做的、因此对它的引用错误)、因此解决方案看起来很简单、我将尝试 A 版本。 作为注释、我认为从数据表中看不出它有这个校准电路。

    此致 Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于 TPS92515AHV 不具有该偏移校准、这是否意味着它具有更小的偏移变化/容差、因为无需校准? 该失调电压有多大变化、或者这对器件精度有何影响?

    如图1所示。 在数据表中、我可以得出+-1.8%的精度、我认为这只是器件和温度变化。

    此致 Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    TPS92515AHV 与 TPS92515HV 减去校准电路相同。  当 Viadj 保持在2.2V 时、VCST 电压可在205mV 至234mV 之间变化、标称值为220mV。  如果 Viadj 被拉至 VCC、则在额定电压为222mV 至257mV、电压为240mV 时的精度略低。  这在-40°C 至150°C 的温度范围内运行。  请参阅 TPS92515AHV 数据表第5页的顶部。  请注意、TPS92515HV 在开启时具有校准电路、但在通电后无法校正过热运行。  您可以通过数据表比较这两个器件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢你。

    此致 Martin