Other Parts Discussed in Thread: TPS92515, TPS92515HV
主题中讨论的其他器件:TPS92515、 TPS92515HV
当设计为具有700mA 输出电流时、它通常会生成720mA 输出。 它与启动相关、在启动过程中、输入电压会多次上升且产生噪声。 在此720mA 模式下、IADJ 变暗。 向下和向上(2V 至0V 至2V)不会影响模式、它仍然返回到720mA (最大 DIM 时)。 我们猜、它与高侧比较器有关、该比较器可能会在启动时补偿失调电压、并会受到快速输入电压上升和噪声的干扰?
应该注意的是、这不是容差问题、IADJ 在两种情况下的电压完全相同、但输出电流具有这两种电平/模式(700mA 和720mA)、这两种电流会在下电上电时发生变化。 此外、它是否不是器件容差、因为这是在同一器件的同一电路中观察到的。 因此得出的结论是、它与 IC 的初始化方式有关。
此外、观察到、如果 IC 通过短接 Vcc 来"复位"、则会产生720mA 模式。 可能是因为失调电压补偿不会受到启动的影响、因为这是在稳定的输入电压下进行的。 您能否帮助解决可能出现的问题?
权变措施可以是强制"复位"(Vcc 短接1-10ms)、但这是可取的吗?
此致 Martin