请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5569 您好吗、请告知 LP5569可以使用哪种 RGB LED。 我的理解是、由于有2个输入电源(红色> VIN、绿色/蓝色> Lp5569电荷泵)、因此需要6桥臂 LED。 因此、它必须是没有任何共阴极/阳极连接的 LED。 5mm 通孔 RGB LED 的器件型号或如何配置该器件将大有帮助。 感谢您花时间回答此问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.