This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:lp5569

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897745/lp5569-lp5569

器件型号:LP5569

您好吗、请告知 LP5569可以使用哪种 RGB LED。 我的理解是、由于有2个输入电源(红色> VIN、绿色/蓝色> Lp5569电荷泵)、因此需要6桥臂 LED。 因此、它必须是没有任何共阴极/阳极连接的 LED。 5mm 通孔 RGB LED 的器件型号或如何配置该器件将大有帮助。 感谢您花时间回答此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    很抱歉、我们也不熟悉所有类型的 LED、因此我只能提供 EVM 上使用的 LED 器件 、即 ASMT-YTC2-0AA02