请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR62014 当 D5使用 SS10100FL (肖特基)时,当 Iout =负载到330mA 时,Vout 将从 12.44V 下降到6.12V,这是否正常? 正常最大输出电流是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DIR 先生、
感谢您的联系。
1.对于高频直流/直流开关转换器,建议使用肖特基二极管,因为理想情况下它没有反向恢复电流。 快速恢复二极管仍具有30ns 的反向恢复电流时间。
2.从屏幕截图中可以看出、输出电流上升到330mA、400ms 后的输出电压下降到6V。 它与 LMR62014开关电流限制触发没有关系、否则一旦 Iout 上升至330mA、Vout 就会下降。
若要找出 Vout 压降的根本原因、请执行以下操作:1. 您能否还测量 SW 引脚波形? 检查电感器的饱和电流电平。 3.确保5V 输入电压电源具有足够的电流能力。