This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14203H:LMZ14203HTZX/NOPB

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ14203H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895460/lmz14203h-lmz14203htzx-nopb

器件型号:LMZ14203H

我在我的应用中使用 LMZ14203H 作为24V 稳压器。 该器件会熔断并将输入与输出短路。 更换部件后、它工作正常。 在过去的一周中,这种情况发生了5次。  

Asif Khan

310-984-3613

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asif:

    请提供完整的原理图和 PCB 布局以供查看。  

    此外、是否在零时或稳定上电后的某个时间观察到故障?"

    您的输入电压有多稳定;如所示、输入电压浪涌是否会超过建议的输入最大额定值?

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    接通 up.e2e.ti.com/.../pwr_5F00_pcb_5F00_rev19.pdfe2e.ti.com/.../Gerber_5F00_PWR_5F00_BRD_5F00_16out.zip 电源后观察到故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信我已经向涵盖 Sakura 的 mmFAE 提供了我的初步原理图审阅。 如果尚未向你分发,我还附上了以下审查报告。  

    请参阅随附的 PPT,了解我对原理图的评论和询问。

    e2e.ti.com/.../Sakura-Preliminary-Schematic-Review.pptx

    除此之外、您还能评论以下内容:

    1. 它们在输入电压轨启动时是否有任何波形? 当查看器件的 VIN 和 GND 引脚时、是否有可能出现过冲
    2. 36V 上是否有任何额外的大容量电容、还是仅器件输入端的10uF 陶瓷电容?

    我将回顾 PCB 布局、这将需要一些时间。 我希望在本星期结束前提供进一步的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我已经检查了您在下面提到的短路情况。 重点是电路板大部分时间工作正常、然后我遇到了24V 稳压器的故障。 在出现故障的电路板上、更换 LMZ14203H 后、它们工作正常。  

    我有一个失败的模块。 如果您可以向我发送地址、RMA 号等、我可以将其发送给您。

    谢谢、

    Asif Khan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在已经被 LMZ14203H 替换并现在正常的故障电路板上、是否在多次上电/标准操作后再次出现故障?

    再看一下原理图、LMZ14203H 的24V 输出电压轨使用大容量电容器为多个 A4950电机驱动器供电。 但是、A4950电机驱动器的数据表建议将典型的100uF 电解电容器放置在靠近负载电源引脚 VBB 的位置。 这将有助于减少瞬态电压尖峰。

    我要再次确认的是输入或输出电压是否会超过典型工作条件。  

    您能否按照 该数据表中的建议将100uF 电解大容量电容器添加到每个 A4950电机驱动器的 VBB 中?  

    此外、交流/直流适配器的36V 输入可能会浪涌至高于输入电压。 如果是这种情况、则在 LMZ14203H 输入引脚的输入端添加电解大容量电容。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      感谢您的支持。 我已向 A4950的每个通道以及 LMZ14203H 的输入端添加了一个100uF、50V 电容、如所附的原理图所示。 我将在负载下运行一些测试、如果一切正常、我将关闭案例。

    再次感谢您的支持。

    Asif Khan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请随时向我提供有关此内容的最新信息、如果您有任何疑问、请告知我。