Other Parts Discussed in Thread: LMZ14203H
我在我的应用中使用 LMZ14203H 作为24V 稳压器。 该器件会熔断并将输入与输出短路。 更换部件后、它工作正常。 在过去的一周中,这种情况发生了5次。
Asif Khan
310-984-3613
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我相信我已经向涵盖 Sakura 的 mmFAE 提供了我的初步原理图审阅。 如果尚未向你分发,我还附上了以下审查报告。
请参阅随附的 PPT,了解我对原理图的评论和询问。
e2e.ti.com/.../Sakura-Preliminary-Schematic-Review.pptx
除此之外、您还能评论以下内容:
我将回顾 PCB 布局、这将需要一些时间。 我希望在本星期结束前提供进一步的反馈。
在已经被 LMZ14203H 替换并现在正常的故障电路板上、是否在多次上电/标准操作后再次出现故障?
再看一下原理图、LMZ14203H 的24V 输出电压轨使用大容量电容器为多个 A4950电机驱动器供电。 但是、A4950电机驱动器的数据表建议将典型的100uF 电解电容器放置在靠近负载电源引脚 VBB 的位置。 这将有助于减少瞬态电压尖峰。
我要再次确认的是输入或输出电压是否会超过典型工作条件。
您能否按照 该数据表中的建议将100uF 电解大容量电容器添加到每个 A4950电机驱动器的 VBB 中?
此外、交流/直流适配器的36V 输入可能会浪涌至高于输入电压。 如果是这种情况、则在 LMZ14203H 输入引脚的输入端添加电解大容量电容。
此致、
Jimmy