This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:具有低功耗和 AEC-Q 的 TI 电压保护器

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897177/lm5069-ti-voltage-protector-with-low-consumption-and-aec-q

器件型号:LM5069

大家好、

我的客户正在设计电动汽车(电动汽车)解决方案、需要使用与 LM5069类似的电压保护器

输入电压将从80V 开始

该器件需要具有 AEC-Q 级别  

功耗至关重要、在工作模式下应约为7uA ~30uA、以与 LT4356I-1竞争  

我似乎找不到具有如此低功耗的 AEC-Q 器件

请帮助您提出满足要求的 TI 最佳解决方案

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您能通过电子邮件联系我们吗? 我已向您发送地址。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    在我们通过电子邮件进行跟进时在此结束

    此致、Rakesh