请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5069 大家好、
我的客户正在设计电动汽车(电动汽车)解决方案、需要使用与 LM5069类似的电压保护器
输入电压将从80V 开始
该器件需要具有 AEC-Q 级别
功耗至关重要、在工作模式下应约为7uA ~30uA、以与 LT4356I-1竞争
我似乎找不到具有如此低功耗的 AEC-Q 器件
请帮助您提出满足要求的 TI 最佳解决方案
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.