请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53681 您好:
在数据表中、加电建议为3.3V->5.0V>12V,、但在我们的应用中、5.0V 和3.3V 电源由12V 电源,生成、因此电源不满意数据表建议为加电
这种情况下的问题和风险是什么?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
在数据表中、加电建议为3.3V->5.0V>12V,、但在我们的应用中、5.0V 和3.3V 电源由12V 电源,生成、因此电源不满意数据表建议为加电
这种情况下的问题和风险是什么?
谢谢