This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:TPS53681 12V/5V/3.3V 上电序列

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897373/tps53681-tps53681-12v-5v-3-3v-power-up-sequence

器件型号:TPS53681

您好:

在数据表中、加电建议为3.3V->5.0V>12V,、但在我们的应用中、5.0V 和3.3V 电源由12V 电源,生成、因此电源不满意数据表建议为加电

这种情况下的问题和风险是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaocong、

    在3.3V/5V 之前升压12V 是可以的、唯一的缺点是如果发生任何过压事件、控制器不能具有预 OVP。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,chasel:

         前置 OVP 是输出电压 OVP?3.3V/5.0V 没有电源,此时多相控制器和 NexFET 不工作,输出电压应为0V,为什么需要 前置 OVP?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaocong、

    这是一  种系统级保护机制、可保护您的 IC。 这不是必须的。

    谢谢。