请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28950 主题中讨论的其他器件:UCC39002、 UCC29002
你(们)好,先生
请参阅随附的文件
Ucc28950和 ucc39002的 V1感测点连接是否正确?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,User6004348
这取决于您要做什么- UCC28950和 UCC29002是同一电路的一部分吗? 它们是否具有相同的接地电势?
到 UCC28950的+V1Sense 连接可能是正确的-这取决于 V1是否为输出电压。
我不知道-V1 SENSE 是什么-
UCC29002的 ADJ 引脚应连接到所控制模块感测线路中的一个小电阻器-如数据表所示。
您计划在当前共享系统中连接多少个模块?
如果您可以向我发送完整的原理图-或原理图、我可以为您提供更好的答案。 如果您不想在此处发布、您可以直接发送给我
colingillmor@ti.com
此致
Colin