This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:电源管理论坛

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC39002, UCC28950, UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897046/ucc28950-power-management-forum

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:UCC39002UCC29002

你(们)好,先生

 请参阅随附的文件

Ucc28950和 ucc39002的 V1感测点连接是否正确?

e2e.ti.com/.../Circuie.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,User6004348

    这取决于您要做什么- UCC28950和 UCC29002是同一电路的一部分吗? 它们是否具有相同的接地电势?

    到 UCC28950的+V1Sense 连接可能是正确的-这取决于 V1是否为输出电压。

    我不知道-V1 SENSE 是什么-

    UCC29002的 ADJ 引脚应连接到所控制模块感测线路中的一个小电阻器-如数据表所示。

    您计划在当前共享系统中连接多少个模块?

    如果您可以向我发送完整的原理图-或原理图、我可以为您提供更好的答案。  如果您不想在此处发布、您可以直接发送给我

    colingillmor@ti.com

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您向我发送您的原理图。 您的 UCC28950和 UCC29002连接正确。 我已通过电子邮件向您发送了一些有关更精确的输出电压感应的建议。

    我将此主题再开放几天-

    此致

    Colin