This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2611:LM2611:不稳定性

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896139/lm2611-lm2611-instability

器件型号:LM2611

我注意到我的 LM2611设计存在一些非常奇怪的行为。 我将为您提供一些快速规格:

L1:22 μ H

L2:47 μ H

Cin:22 μ F

COUT:23.1uF (三个电容、一个22uF、一个1uF 和一个0.1uF)

Ccuk:2.2uF

输入电压:13V - 13.9V

输出电压:-13.5V

输出电流:1A

这个项目的电源结构有点复杂。 有许多不同的电源轨可用于不同的用途。 VIN 为18V、仅提供一个开关降压转换器、该转换器为该稳压器(以及其他几个稳压器)供电。

我注意到的第一件事是开关频率非常低。 在无负载的情况下、它仅为500Hz。 当您增加负载时、开关频率会增加。 其中一个电感器会响铃、因此它完全处于可闻范围内。 当负载大于约600mA 时、输出端的波形发生根本不同。 您可以看到下面的波形。 很显然、这不是稳压器的工作方式。 请注意、频率仅为32Hz、Vp-p 为15.2V!

当负载约为550mA 时、稳压器会在该和预期波形之间不定期地切换。

有没有人知道这里发生了什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    感谢您的联系。

    1. 您能否发布整个原理图和 PCB 布局? 如果敏感、您可以通过私人消息将其发送给我。
    2. 您使用的是什么二极管、它的额定电压是否至少为40V?

    此致、
    密耳



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    我使用的二极管是 一个 STPS5L60U、其额定电压为60V。快速更新一下、输出端有一个100uF 的电容器、我认为在发布此消息之前已经移除了该电容器。 我已将其删除、这在某种程度上解决了开关频率问题。 它现在以大约25kHz 的频率进行开关。 此外、反馈电阻 R4和 R5分别为68KO 和7.5KO。 我手上没有21 KO 电阻器、这些电阻器的匹配度最接近。 这将使输出电压变为12.4V。在负载大于600mA 时、我仍然会遇到不稳定的情况。 我已附上原理图和 PCB 布局。 忽略 C7、它是我移除的100uF 电容器。 我还在示波器上附加了一个新的屏幕、输出波形为600mA。 虽然不是很大、但它是不同的。 您可以看到、它以12Hz 的频率进行开关。

    示波器屏幕截图

    原理图

    未填充平面的前侧

    前侧填充了平面。 请注意、正面是接地平面。

    不填充平面的背面。

    填充平面的背面。 请注意、背面具有电源平面。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    感谢您提供的其他信息、我将在今天结束前对其进行研究。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    感谢你的等待。

    再次检查运行条件、在输入电压= 13V、输出电压=-13V 时、该器件无法支持如此高的输出电流。 请参阅 数据表的图22。 它表明、Vin = 12V、Vout =-12V (接近您的条件)时的最大输出电流通常为400mA。 您还可以使用数据表第7.3.3节中的公式6来估算预期的最大输出电流。 在您的条件下、它大约为500mA。 如果超过该值、转换器将失去调节能力、因为占空比受开关电流限制。 该器件可能会在开/关阶段循环、这是您在示波器上看到的情况(顺便说一下、它不是开关频率)

    关于布局、请尝试更仔细地遵循数据表中推荐的布局、或查看 我们的 LM2611EVM。 转换器周围的组件应 尽可能靠近转换器放置、否则可能会出现 EMI 问题或降低效率。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    我正在查看这些数字、想知道我是否过度驱动了芯片。 我无法很好地降低输出电压、因此我要么必须修改项目的当前要求、要么自己设计一个反相转换器。 感谢您的帮助、您的回答非常清晰!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    或者、您可以考虑使用我们的反相模块之一:
    http://www.ti.com/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/buck-boost-inverting/buck-boost-inverting-modules-integrated-inductor/products.html

    或使用配置为逆变器的降压转换器、如本应用手册中所述:
    http://www.ti.com/lit/an/slva458b/slva458b.pdf

    此致、
    密耳