请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24650 您好,
我使用30W 太阳能电池板为12伏电池充电。 在白天,它正在为电池充电,但在夜间 ,它将进入故障模式,有时可能是由于电池电压过低。 第二天,即使有太阳能,它也不会为电池充电,除非我手动重新启动它。 此外,它还关闭负载电源。 在这方面是否有任何解决方案可以自动退出故障模式并在 PV 电源存在时为电池充电。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我使用30W 太阳能电池板为12伏电池充电。 在白天,它正在为电池充电,但在夜间 ,它将进入故障模式,有时可能是由于电池电压过低。 第二天,即使有太阳能,它也不会为电池充电,除非我手动重新启动它。 此外,它还关闭负载电源。 在这方面是否有任何解决方案可以自动退出故障模式并在 PV 电源存在时为电池充电。